This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156EVM-BST:EVM 修订了建议

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097884/lm5156evm-bst-evm-revised-recommendation

器件型号:LM5156EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5156

大家好、

1.我的客户想要65V 输出电压用于监控器应用、除了 原始 EVM 上的 FB 电阻器之外、我们还应该更改什么?  

2.您是否会详细说明 LM5156瞬态的任何优势? 我正在尝试收集所有这些功能以向客户展示 ?

此致、

Fred

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    感谢您对 LM5156的支持。

    此 EVM 上的输出电容和 FET 仅被选为50V 类型。 因此、您需要找到并将其替换为指定的100V 组件。

    在你的第二个问题上,我不确定我是否理解这一点--也许你可以更具体一些。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我的意思是说、LM5156在瞬态响应方面是否有比其他升压转换器更好的功能?

    可能是工作频率、电流模式… 等等?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    我问我们的营销人员、他们会提供一些有关信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    你是对的。 LM5156支持高达2.2Mhz 的开关频率、有助于实现高带宽和快速瞬态响应。 我还将通过电子邮件向您发送更多详细信息。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢

    您好 Stefan、

    回到主题、

    那么、我是否可以使用原始电容将输出电压调节到50V? 或者 、对于裕度问题、应该是40或45V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    对于升至50V 的 EVM 测试应该可以、但对于投入生产的设计、我建议使用40%-50%的裕度、以确保在老化和温度变化的情况下正常运行。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    如果我想将频率从440KHz 增加到2MHz 或1MHz、

    我是否有任何风险或应该根据这种情况改变的任何东西?

    2.是否可以移除 ECAP (C11、C12)?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    使用高开关频率的典型原因是减小电感器尺寸。 因此、您最想更改它。

    此外、对输出电容器的要求也降低了。

    最好使用产品页面(LM5156数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)上的快速入门计算器来检查您的应用所需的内容。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、我不够清楚

    我的要点是、如果我的客户希望将频率提高到1MHz 或2MHz、同时其他组件保持固定(电感器或补偿)

    它是否稳定? 还是 建议调整补偿  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    否  如果没有更改其他组件、开关频率不会影响补偿。

    但您 应该检查斜率补偿、因为这取决于开关频率

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在过去21天内、我没有看到此主题的更新。
    因此、我假设问题已解决。
    在这种情况下、最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有一些内容尚待解决、请告知我新的详细信息。

    此致、
     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    开关频率为何与斜率补偿相关?

    我认为占空比是这里的瓶颈

    谢谢

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请参阅数据表、了解如何计算:

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在过去11天内、我没有看到此主题的更新。

    现在、让所有问题都得到澄清和解答。  

    如果是、请单击"已解决"按钮、否则请告知我所需的详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    紧急、

    他们希望在 EVM 上使用 Vin=19V BOOST Vout=45V。

    客户将底部电阻器更改为1.13K 欧姆、

    因为它们需要更高的输出、但 FB 仅显示0.6V 而不是1V。

    除了更改 FB 电阻器之外、我们是否错过了任何其他内容?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    刚刚在实验室中尝试了一下、它在~ 45V 输出下按预期工作。

    您能否再次检查电路板上的修改。

    当 FB 仅为0.6V 时、输出电压是多少?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢 Elisabetta 和您的支持、

    我认为我们同意客户在焊接过程中犯了一些错误。

    奇怪的是,VDS 尖峰是否全部低于60V?

    此致、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、远低于60V。

    此致、

     Stefan