This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069C:正在寻找 DGN 封装的直接替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2069C, TPS2069, TPS2001C, TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113130/tps2069c-looking-for-drop-in-replacement-for-dgn-package

器件型号:TPS2069C
主题中讨论的其他器件: TPS2069TPS2001CTPS2065

您好、专家、

我正在寻找 TPS2069CDGNR (DGN 封装)的直接替代 IC。 我在下面找到了一些器件、并想与您再次核实它们是否真正与  TPS2069CDGNR 引脚对引脚 IC。

BTW、TPS2069和 TPS2069C 之间有什么区别?

如果 您对此了解 另一个 P2P 解决方案、请告诉我。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    Bing 负责 ROA、他稍后会回复您、谢谢。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我将为您提供引脚对引脚器件的结果。 对于 TPS2069的不同后缀、它表示内部键合线的不同材料。 TPS2069C 应使用金键合线、但我需要进行仔细检查。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    TPS2001C 和 TPS2069C 的封装相似、但具有不同的特性。 因此、它们只共享类似的引脚、可以说它们是引脚对引脚器件。

    对于 TPS2069和 TPS2069C、很抱歉我必须更正我在下面所说的内容、

    TPS2069: 高电平有效且具有反向阻断功能的1.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ Ω USB 电源开关

    TPS2069C: 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的1.5A 负载、4.5-5.5V、69mΩ Ω USB 电源开关

    因此、差异 是输入电压、电源开关的电阻、而对于 TPS2069C、它可以支持输出放电。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必应、您好!

    非常感谢您的澄清。 那么、TPS2065是否适合替代 TPS2069C?

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    如果您不需要输出放电、可使用 TPS2065进行替代。

    谢谢。

    必应