This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51363:V5和 PGOOD 引脚

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113772/tps51363-v5-and-pgood-pin

器件型号:TPS51363

大家好、

您能否在下面解释有关引脚功能的问题?

V5引脚的功能是什么? 是否需要为 V5引脚供电? 提供时是否需要任何序列?

2. PGOOD 是高电平有效、对吧? 超过92%:高->超过120%:低或下降68%:低、对吗?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    V5引脚需要为器件内部模拟电路和栅极驱动器提供5V 外部电源。 请参阅 有关 序列的此帖子。

    2.是的、正确。