This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 LM2705MF-ADJ/NOPB 的升压转换器设计验证

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2705, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113702/lm2705mf-adj-nopb-based-boost-converter-design-verification

主题中讨论的其他器件:LM2705

您好!

我们计划将 MPN:LM2705MF-ADJ/NOPB 用于我们即将推出的设计之一。 下面是我们的要求和设计原理图。

输入电压= 5V

输出电压=7.5V

预期输出电压峰峰值= 100mV

输出负载电流= 110mA。

电感器(L2)=10uH (LPS4018-103MRC)

二极管(D7)= MBRS410LT3G

请告诉我们设计是否需要进一步修改或设计是否满足要求的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的联系。

    根据您的设计要求、我认为 LM2705不适合您的设计。 因为输入电流等于0.11A*7.5V/(0.85*5V)=0.19A,高于开关电流限制。  

    相反   、建议使用 TLV61046A。

    此致、

    布莱斯