This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:如何降低静态电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113057/bq25618-how-to-reduce-quiescent-current

器件型号:BQ25618
主题中讨论的其他器件:bq24072

大家好、

我的客户希望 添加开关(Q7)以降低静态电流。 下面显示了 SCH。  系统中还有一个外部 BATFET。

BATSEN 引脚是否应连接到 Q7的源极(S)或漏极(D)? 如果连接到电源、 静态功耗是多少? 从 EC 表中、似乎没有此参数。

,μ A、我们还有 一个具有低静态电流的1.4A 充电器 IC。 对于 bq24072、该规格是 静态电流  

BQ25618的静态电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    [~ userid="498914" URL"支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113057/bq25618-How-to-Reduce-QUIESTI-CURRENT "]如果连接到电源, 静态功耗是多少? 从 EC 表中、似乎没有此参数。[/quot]

    EC 表将不包含此参数、因为该器件设计为使用内部 BATFET (Q4)运行。 今天或明天、我将会在 BATSEN 引脚中测试 IQ、并告诉您结果。  

     bq24072在数据表第12页的 EC 表中有一个静态电流部分。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett,

    感谢您的支持。  期待 结果。

    客户期望电池的泄漏电流在内部 BATFET 关断时应尽可能小、因此添加了 Q7。 客户询问 BATSEN 引脚是否应连接到 Q7的 D 或 S。 我想、如果流入 BATSEN 的 IQ 很大、那么将 BATSEN 连接到 S 是毫无意义的。那么、连接到 D 是否存在任何问题或风险?

    此外、为了满足小电池泄漏电流、1.5A 充电电流和小解决方案尺寸的需求、是否有任何推荐器件?

    线性充电 IC bq24072的 IBAT (PDWN)是否能够表征电池的泄漏电流?

    还有一个问题、对于 BQ25618、当 CE 引脚被驱动为高电平时、Q3和 Q2开关、Q4关闭吗?

    此致、

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    我的测试结果是、在 BQ25618上、进入 BATSNS 引脚的 Iq 非常小、大约为1nA。 (我的精确测量值为0.00035uA、仪表上的最小范围为1uA)。 由于 Iq 非常低、我建议将 BATSNS 连接到外部 FET 的源极、以实现更精确的电池电压感应。  

    [~引脚 userid="498914" URL"支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113057/bq25618-how-reduce 静态电流/4126951#4126951"]此外,对于小电池泄漏电流、1.5A 充电电流和小尺寸解决方案,是否推荐使用[报价]

    在所有当前发布的器件中、BQ25618是满足这些要求的理想选择。  

    [~ userid="498914" URL"μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113057/bq25618-how-reduce quitaty-currence/4126951#4126951"]对于 BQ25618、当 CE 引脚被驱动为高电平、Q3关闭并报价 Q4/ Q4Q4"]还有一个问题、

    当充电被禁用时、Q2和 Q3将继续切换至电源系统输出、而 Q4 BATFET 将关闭以断开电池与输入的连接。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett,

    非常感谢。

    此致、

    海梁