主题中讨论的其他器件: TPS55288、 TPS552882
尊敬的女士/先生:
我们正在其中一种新设计中使用 TPS552882RPMR。 我们的设计适用于 TPS552882EVM-400kHz 电路。 输入电压:6.5至24V 输出电压:我们希望获得7V 电压、但无法获得任何输出。 在我们进行检查时、我们认为 IPZ40N04S5L4R8ATMA1 FET 未激活。 但我们不确定。 我们还查看了布局的用户指南文档、并使用短路对其进行了验证。 我在附件中分享我们的电路、哪里会出错、如果您有任何建议、我们可以尝试。 或者、我可以在 PSpice 或 Tina 中仿真该器件吗? 当我尝试在 PSpice 中搜索器件时、会出现错误。 我不知道我可以做什么、但我会在另一台计算机上尝试它。