This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110710/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

你好。

我对 bq34110有一些问题。

哪个引脚是由电压()寄存器测量的电压? 它是在 BAT 引脚和 SRN 引脚之间测得的电压吗?

2.在测量 CEDV 数据时、高速率的电流值是多少? 它是实际机器中的最大值还是当前的1C 值?

3.在测量 CEDV 数据时低速率的电流值是多少? 它是实际机器中的最小值还是当前值0.1C?

4.是否可以认为与 CEDV 数据同时发送的"配置文件"的 FitMaxSOC%、FitMinSOC%和 LearnSOC%包含以下内容?

这三个是否应该低于膝盖?

5. SOC 是否快速变化? 在低温下、SOC 从24%快速变化到7%。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kentaro、

    测量仪表在 VSS 或 SRN 之间测量、具体取决于 GNDSEL 设置。

    请检查文档以了解高负载定义、它应该是平均高电流值、而不是峰值: https://www.ti.com/lit/sluub45

    是的、滤波器最小值和滤波器最大值之间应具有学习 SOC 值、并且应处于放电拐点、如图所示。

    CEDV 仅基于 CEDV 参数进行有限的温度校正。 您能否共享数据的 bqStduio 日志、以便我们可以与您的.gg 文件一起检查配置信息。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的答复。