This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:电流感应

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113586/lm5143-current-sense

器件型号:LM5143

大家好、

我看到了 EVM、我想知道您是否直接将电感器 L4的 DCR 用作电流采样环路?  

请告知 L4旁边的 R17、R18、C29、R9的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、这些是用于电感器 DCR 电流感应的组件。 电感器上的 RC 应与 L/Rdcr 时间常数匹配。  

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    感谢您的回复。

    1.您能不能帮助解释 电感器 DCR 电流感应的基本理论?

    2.您建议采用哪种电流感应方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用分流器(串联电流感应电阻器)即可实现最简单且准确的实施。 您可以使用 LM5143快速入门文件来帮助进行组件选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于分流值小于2mΩ Ω 的高电流实现、您可以考虑电感器 DCR 电流感应。 只需在电感器上放置一个 RC、其中 RC = L/Rdcr (极点和零点匹配)。 感应电容通常设置为100nF、因此只需相应地选择 R。 如果您决定这样做、我可以深入探讨 DCR 电流感应的一些链接。

    此致、

    Tim