This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:频率设置请参阅

Guru**** 2523310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113801/lm5085-frequency-setting-consult

器件型号:LM5085

大家好、

客户输入电压约为55V、他们想知道如何将频率设置降低到200kHz 左右? 但是、不同的 RT 值设置在客户系统中似乎没有不同、他们尝试1M 欧姆和2M 欧姆电阻、但频率仍在500kHz 左右。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、如果可能、发送原理图并快速启动计算器。 他们是否达到吨(分钟)?

    此致、

    Tim