This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:需要 BQ34110的温度系数计算器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113208/bq34110-need-the-temperature-coefficient-calculator-for-bq34110

器件型号:BQ34110

您好!  

您能否在数据闪存中提供用于 BQ34110 IC 的外部温度系数计算器电子表格,以便在温度模型下进行更新,因为我们使用的“sula398”似乎不适用于所述的 IC。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    我们始终建议您使用数据表中提到的热敏电阻或具有相同特性的热敏电阻、因此无需更改系数。

    如果您可以发送完整的电阻与温度数据表、我可以共享调整系数。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    我们决定从 Vishay 中选择一个器件型号 为 NTCALUG54A103G351的不同 NTC 热敏电阻。 我在下面附上了一张 Excel 表格、其中包含温度 v/s 电阻值。 请分享外部温度系数。

    e2e.ti.com/.../RT_5F00_curve_5F00_NTCALUG54A103G351.xls

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahaj、

    请参阅以下系数:

    EXT_COEFF_1 = 38588


    EXT_COEFF_2 =-25567


    EXT_COEFF_3 = 6936


    EXT_COEFF_4 = 240

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Wyatt Keller