各位专家:
我们的客户希望仅将 LMG1210的一半部分用作驱动器放大器。 是否可以将 HS 和 VSS 一起连接到 GND? 因此、客户将仅使用上侧作为驱动器放大器 、HO 作为驱动器的输出。 请参见下图。

另一个问题是 、如果客户仅使用下部、他是否需要将 HS 连接到 GND 以避免 电路产生任何影响或仅使 HS 焊盘悬空?
此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Daniel、您好!
感谢您提供信息。 我们会要求您提供更多信息、我们非常感谢您的回复。
"我的输入信号是由晶体振荡器生成的脉冲信号。 我想将 LMG1210用作在 E/F 类模式下工作的开关模式放大器的驱动器。 我只使用 LMG1210的一半、我需要调整死区时间以获得所需 的占空比、从而优化放大器的性能。 上侧或下侧对我来说是可以的、前提是它只能在我的要求下工作。
如果我理解正确、您是否意味着如果我只使用一半的 LMG1210、我必须使其在 HI/LI 模式下工作、 在此模式下、我无法通过 DLH 和 DHL 引脚调整死区时间、因此 LMG1210无法满足我的设计要求?
我注意到、最小20k Ω 电阻器的最大死区时间为20ns。 这是否意味着、即使我将电阻器的值减小到20kohm 以下、但死区时间也不能超过20ns? 或者、电阻器不能小于20k 欧姆、以避免 出现意外情况?"
此致、
Marvin