This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:能否仅将上侧用作驱动器放大器?

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113487/lmg1210-can-i-use-only-the-upper-side-as-an-driver-amplifier

器件型号:LMG1210

各位专家:

我们的客户希望仅将 LMG1210的一半部分用作驱动器放大器。 是否可以将 HS 和 VSS 一起连接到 GND? 因此、客户将仅使用上侧作为驱动器放大器 、HO 作为驱动器的输出。 请参见下图。

另一个问题是 、如果客户仅使用下部、他是否需要将 HS 连接到 GND 以避免 电路产生任何影响或仅使 HS 焊盘悬空?

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    只要器件处于 HI/LI 模式、而不是 PWM 模式、就应按照所述将上部侧用作放大器。 此外、它还需要将 HB 连接到 VDD。

    如果使用 LO、则应如您所述将 HS 接地。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的及时响应。 客户询问了其他信息。

    "我能否再提出一个问题、如果我只使用较低侧作为驱动器、则 HS 焊盘是否应连接到 GND 以避免电路产生影响或保持悬空、即不连接时保持开路?"

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    如果仅使用 LO、则 HS 及其焊盘应连接至 GND

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您提供信息。 我们会要求您提供更多信息、我们非常感谢您的回复。

    "我的输入信号是由晶体振荡器生成的脉冲信号。 我想将 LMG1210用作在 E/F 类模式下工作的开关模式放大器的驱动器。 我只使用 LMG1210的一半、我需要调整死区时间以获得所需 的占空比、从而优化放大器的性能。 上侧或下侧对我来说是可以的、前提是它只能在我的要求下工作。

    如果我理解正确、您是否意味着如果我只使用一半的 LMG1210、我必须使其在 HI/LI 模式下工作、 在此模式下、我无法通过 DLH 和 DHL 引脚调整死区时间、因此 LMG1210无法满足我的设计要求?  

    我注意到、最小20k Ω 电阻器的最大死区时间为20ns。 这是否意味着、即使我将电阻器的值减小到20kohm 以下、但死区时间也不能超过20ns? 或者、电阻器不能小于20k 欧姆、以避免 出现意外情况?"

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    不保证器件在数据表指南之外运行、在本例中为20kohm 最小死区时间电阻。 最大死区时间规格(典型值20ns) 可通过20kohm 电阻实现。

    如果在 PWM 模式下仅使用驱动器的一侧、请务必注意、另一侧仍将切换、并且输出需要浮动、而不是接地。

    HI/LI 将在可能的情况下提供更好的运行、因为未使用的驱动器将不会切换。

    谢谢、

    Daniel W