This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:LP8764-Q1:如何使用 EVM 与非板载 IC 进行 GUI 通信。

Guru**** 2597185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113855/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-how-to-use-evm-for-gui-communication-with-off-board-ic

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: LP8764-Q1

本主题与 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1器件相关:

我们的 EVM 可用于与通过特定接头连接到电路板的 PMIC 进行 I2C 或 SPI 通信。 这对于与可扩展 PMIC 的 GUI 连接而不必 焊接 EVM 的 IC 非常有用。 要为此类通信设置 EVM、您可以执行以下操作:

首先、移除 M/S 选择跳线、使所有三个引脚都悬空。 请勿将任何电源连接到 VSYS 或 VCCA、这些电源不应具有电源电压:

接下来、如果使用 SPI 通信、请短接 SPI_EN 接头。 如果使用 I2C、请跳过以下步骤:

最后、将数据线和公共接地端连接到目标 IC。 对于 I2C、只需要 SDA1和 SCL1线路。 对于 SPI、请使用 SDI、SDO、SCK 和 CS 线路:

从此处开始、与目标 IC 的通信应与与与 EVM 上的 IC 的通信相同。 您可以通过 USB-C 端口连接计算机、以便通过 GUI 与 IC 进行通信。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码