This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:快速入门工具的最低 Office 要求

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR50410, LMR54410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113287/lmr50410-q1-minimum-office-requirement-of-quick-start-tools

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR50410LMR54410

运行 LMR50410-Q1快速入门工具.xlsmm 和 LMR54410-Q1快速入门工具 Final.xlsmm 的最低 MS Office 要求是什么?

LMR50410-Q1快速入门工具(sluraz6.zip): LMR50410-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

LMR54410快速入门工具(slurb07.zip): LMR54410数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

PS:Office 2016似乎不支持它们。 不再提供 TI 说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、它们在 MS Office Excel 2019中启动。 我没有听说过任何人与旧软件版本兼容性有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查已发布的 Excel 文件版本。 此过程基于以下指南: 兼容性-哪个版本的 Microsoft Word 创建了给定的文档? -超级用户

    LMR50410:它是在 Office 2010中制作的

    14.0300

    LMR54410: 它是在 Office 2016中制作的

    16.0300

    我有 Office 2016。 所有宏都已启用、并且 VBA 项目对象模型也已启用。

    以下是有关错误的图片。 什么是错误、如何避免?

    编辑任何用户黄色字段后:

    内联字段值和图形。 缺少波特图:

    无法读取的气泡:

    气泡中的虚假信息:

    兼容性报告和详细信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有解决您的 Microsoft Excel 兼容性问题的解决方案。 我和我的同事在我们的最后证实了这一点、很好。

    我建议查看1920x1080宽高比的设计计算器、以确保一切都清晰。 这就是我要使用的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 的 Excel 解决方案与 Win10中的匈牙利区域设置不兼容。 必须将十进制符号(默认为逗号)替换为点符号才能正常运行。 此问题存在于小数点符号不是小数点的每个区域设置中。

    建议在 VBA 中检查此设置,并警告用户问题,您可以在本视频中看到:

    在 Windows 10中更改区域设置- YouTube

    abour Excel 兼容性:

    LMR54410:Office 2010或更高版本*

    LMR50410: Office 2010或更高版本*

    *Office 2007将一直工作,直到内部使用的2D 阵列的大小不超过32000点。 此时、看起来还可以、但会发出警告。

    我使用的分辨率是1920x1080、但气泡文本无法读取。 文本样式为粗体、气泡窗口不可调整。

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Attila 帮了我很多忙、但我会将此事转发给我的同事、看看我们是否也会调整未来的计算器、匈牙利用户是否能够毫无问题地使用这些计算器、或者至少其他用户将能够参考此解决方法。

    感谢您将解决方案发布回论坛。