This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350不响应 SMbus 命令

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76930, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113565/bq78350-r1-bq78350-does-not-respond-tosmbus-commands

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76930

我们有一个嵌入了 bq76930和 bq78350-R1的产品模型。  其中三 人 最近因 功能不当而从我们的一位客户处返回。 我们已经对它们进行了测试、发现 bq78350-R1不响应微处理器发出的 i2c 命令(pic18LF66k80)。  此外、与 bq76930的通信似乎受到干扰、因为 FET 在电压和温度处于正常范围内的情况下处于闭合状态。 bq76930的 REGOUT (bq78350的 Vcc)已确认运行良好

其中一个已通过重写固件恢复、但其余两个无法重写固件。  当然、它们是在工厂进行功能测试后发运的、我们无法低估原因。

微处理器大致按  如下方式控制 bq78350-R1:

1.系统的电源开关首先唤醒微处理器,然后 通过 TS1的引导将其唤醒 bq76930和 bq78350-R1。 微处理器确认 bq76930 REGOUT 至 bq78350-R1提供的2.5V 电压。

2.在上电过程中,微处理器通过 SM 总线获取各种信息,例如用于 LED 显示。

3.微处理器发出断电关断命令,确认2.5V 电源电压降至0V,然后关闭电路板的其余部分。

此序列中是否有任何问题?

我们注意 到、与附件中显示的其他正常工作的板相比、安装在有问题板上的芯片上的标记是模糊的。

您能否从标记中得知这些芯片是否为原装?

 

e2e.ti.com/.../bq78350.pdf