This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2375:无输出负载时的电压

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2375, LMR16030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111184/tps2375-voltage-when-there-is-no-output-load

器件型号:TPS2375
主题中讨论的其他器件: LMR16030

您好的支持团队、

如果没有输出负载、TPS2375的电压是否波动?
请告诉我们、对于要连接的负载、您是否需要记住任何要点。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    您看到了什么类型的波动?    空载时的电压会根据  电源拓扑而波动 (例如在反激式中、情况就是这样)。  您使用的是哪种类型的转换器?

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是空载情况下的常见行为!

    由于没有负载(无功耗)、因此输出功率没有消散的地方、输出电压将开始增加到 LMR16030设置的5V 限值以上。  LMR16030P 转换器中的反馈环路将捕获此电压上升、并尝试降低内部开关 FET 的占空比以降低输出电压。  由于 LMR16030开始稳定地降低其内部 FET 的占空比以降低输出功率、因此 TPS2375的输出电压也会稳步下降(这就是 TPS2375的输出电压波动或缓慢下降的原因)。 这种行为是由 LMR16030的反馈系统造成的。

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Broughton、
    请告诉我客户的两个问题。

    1。
    TPS2375的输出在下降至5V 后恢复至46V 的原因是、如果 LMR16030进一步下降、5V 将不会从 LMR16030输出?
    或者、是否多次检查、因为 PSE 在初始级检测 PD 的负载电流并确定要提供的功率等级的序列中没有负载?

    2.
    即使确定了要首先提供的功率类别并提供了功率、如果超过该功率类别的电流流入中间的负载侧、会发生什么情况?
    是否会再次检查它并更改功率等级?

    在我们的应用中、连接了32个继电器、并且继电器首先关闭、在某些情况下、32个继电器同时打开、负载电流急剧增加、因此我很担心。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    [引用 userid="136566" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111184/TPS2375-voltage-why-no-output-load/4126709#4126709"]如果从 LMR1605V/5V 输出再降至46V、TPS2375的输出将不再下降到46V[?]

    是的、正确。

    [引用 userid="136566" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111184/TPS2375-voltage-when -no-output-load/4126709#4126709"]或者是否多次检查、因为在给定的功率等级和 PSE 检测到当前功率等级的顺序中没有负载?]

    PSE 根据从 PD 读取的分级电阻而不是负载电流来确定功率等级。 无论负载如何、PSE 都将始终读取 TPS2375的相同功率等级。

    [引用 userid="136566" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111184/TPS2375-voltage-when -no-output-load/4126709#4126709"]即使首先确定要提供的功率类别、并且如果给定的功率超过了该级别、则该级别的电流会发生什么情况[?]

    PSE 和 PD 都具有过流保护。 PD 在正常运行期间具有两种不同类型的电流保护。 如果您想了解更多信息、请查看 TI 网站上的此视频。 如果满足过流保护条件、则根据 PD 或 PSE 是否调用故障、可能会切断 PD 的电源、并且必须再次通过握手。

    [引用 userid="136566" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1111184/TPS2375-voltage-when -no-output-load/4126709#4126709"]是否会再次检查并更改功率类别?

    再次重申之前的内容、功率类别不会改变。 在握手过程中、PSE 会根据 分级电阻将 PD 分类为每次都相同的功率等级。 如果您需要更大的功率、则必须选择更高级别的 PD。

    谢谢、

    布鲁顿