This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:从 SMPS 清洁+5/-5V 电源

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94, TPS7A33, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112728/tps7a94-clean-5--5v-sources-from-a-smps

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件: TPS7A33TPS62913

我希望在+1/-1A 时生成+/-5V。  

 TPS7A94对于正电压稳压器而言似乎相当不错、但 TI 是否提供了-5V/-1A 等效器件?

此外、我还在寻找几个 SMPS IC、它们将在 LDO 清理阶段之前生成电压。  来自商用开关的输入电压为+/-12V。  (因此、是的、开关到开关是串联的)。  对于两个 SMPS 芯片是否有任何建议、它们将在每个芯片1A 时生成 APPx +/- 5.5V、这是可用的?  器件短缺很多、因此我不关心它是否是较旧的器件。  我需要注意的是、芯片工作正常、提供了一个符合 idiot 要求的布局(这里不是 SMPS 人员)、并且将用于第一个电路板旋转。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是的、新型 TPS7A94是低噪声应用的理想选择。 我们没有一个非常接近 TPS7A94性能的负对应器件。 负 LDO 的最佳选择是 TPS7A33。

    对于 SMPS 咨询、我将把此帖子重新分配给相应的团队、以帮助提出建议。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    TPS62913是一款低噪声、低纹波直流/直流转换器、可在许多情况下移除 LDO。  您可以在 www.ti.com\tps62913上的产品页面上查看完整详细信息。 我还创建了一个反相降压/升压(IBB) EVM、使器件能够创建负输出。  尽管它的纹波仍然相当低、但反相降压/升压拓扑的性质会增加负输出电压的纹波。  但是、您可以从产品页面获取 EVM、以评估它是否适用于您的应用、方法是转到以下 IBB EVM 页面: https://www.ti.com/tool/TPS62913-IBB-EVM。  该 EVM 专为-5V 输出而设计、可满足5V 输入和1A 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    这正是我想要看到的。 通过指向其他文件的链接可显示更多详细信息。  做得非常好。

    我的最后一个问题是有关 TPS62913的可用性。  鉴于当前的行业短缺、您是否有获得这些器件的任何来源?   距离有多远?  

    Dennis Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis!

    Steve 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dennis、  

    很遗憾、我无法回答您对技术支持论坛上的可用性的问题。 我建议您在 https://ticsc.service-now.com/csm/上与销售人员或 TI 支持人员合作 、以回答这些非技术问题。