主题中讨论的其他器件: TPS7A33、 TPS62913
我希望在+1/-1A 时生成+/-5V。
TPS7A94对于正电压稳压器而言似乎相当不错、但 TI 是否提供了-5V/-1A 等效器件?
此外、我还在寻找几个 SMPS IC、它们将在 LDO 清理阶段之前生成电压。 来自商用开关的输入电压为+/-12V。 (因此、是的、开关到开关是串联的)。 对于两个 SMPS 芯片是否有任何建议、它们将在每个芯片1A 时生成 APPx +/- 5.5V、这是可用的? 器件短缺很多、因此我不关心它是否是较旧的器件。 我需要注意的是、芯片工作正常、提供了一个符合 idiot 要求的布局(这里不是 SMPS 人员)、并且将用于第一个电路板旋转。