This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:您是否可以更改电压保护阈值和延迟时间?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113551/bq77216-do-you-have-any-way-to-change-the-voltage-protection-threshold-and-delay-time

器件型号:BQ77216

先生,您好:

我们希望在我们的 LEV 或 BBU 应用中使用 BQ77216。

但我们发现、LEV 的 OVP 阈值约为4.2V、BBU 应用的 OVP 阈值约为4V。 (根据 UL 认证)

原因这些原因、您是否会帮助提供一些解决方案来更改电压保护阈值和延迟时间?

这些应用将会更好。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Statham、

    这些设置均在出厂时配置。 请联系您当地的销售代表。 如果您不知道他们的联系信息、您可以向我发送一封私人邮件、我会让您与他人联系。  

    谢谢、
    Caleb