This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 PMON 函数

Guru**** 2533880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113542/bq24800-about-pmon-function

器件型号:BQ24800

(1)。 PMON 输出电流最大值为100uA、如以下电气特性所示、如果 Apmon 为1uA/100W、则100uA=100W。
顺便说一下、如果系统功耗超过100W、例如140W、PMON 输出电流是否会超过100uA?(例如、 140uA)、
还是 PMON 输出削波为最大100uA?

(2)。 PMON 是由 VCC*IADPT+SRN*IBATT 提供的系统功率监控器输出。
顺便说一下、如果 RAC 5mohm + RSR 10mohm、则电阻比为1:2。  在这种情况下、用户将 REG0x3B[13:12]设置为10b (RAC 和 RSR 1:2)、  

因此,Charger 将 PMON 计算为“2”*(VCC*IADPT)+ SRN*IBATT,对吗?

我们要展开充电器的内部计算过程。 (当 REG0x3B[13:12]为10b (RAC 和 RSR 1:2)时,PMON 在添加到(SRN*IBATT)之前将 VCC*IADT 加倍?)

(3)。 如果在混合升压模式下使用20V/65W 适配器+ 16V/53W 电池,PMON 精度 是否为+/-??%? 请教授实际值、例如+/- 5%。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在上述问题中添加了错误的数字。 我们创建了新电路板。
    因此、请删除此问题板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimichi、

    感谢您的提问。 我们很快就会讨论这些问题。 我将把这个问题标记为已解决、这样它就不会出现在我们的系统中。

    Edthan Galloway