This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:使用两个串联的电感器

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113531/tps548a28-using-two-inductors-in-series

器件型号:TPS548A28

您好、E2E、

我的客户的电感 器在使用 TPS548A28的应用中满足 z 高度限制。

它们是否可以使用2个串联的电感器?  例如、使用两个串联的0.33uH (Bourns SRP5015TA-R33M)来获得总计0.66uH?

我看到的两个潜在问题:

一个电感器可能会导致 EMI 耦合到另一个电感器中。  屏蔽式电感器是否会处理此问题? 是否需要考虑布局方面的其他注意事项?

杂散电容。  每个电感器都具有并联的杂散电容(EPC)、然后是串联的杂散电阻(ESR)。  我想知道、两个电感器的 LRC 网络是否会通过引入不需要的极点或零点来影响控制环路。  

您是否看到在串联使用至 LS 时有任何其他问题?

对上述问题有任何意见?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单电感器和两个串联电感器都具有寄生效应、并且将具有相当的性能、  我不会看到环路存在问题。

    x-y 尺寸、成本和效率会受到影响、但可以满足 Z 高度要求。  

    我从未尝试过两个串联电感器、但我认为它可以正常工作。