请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A28 您好、E2E、
我的客户的电感 器在使用 TPS548A28的应用中满足 z 高度限制。
它们是否可以使用2个串联的电感器? 例如、使用两个串联的0.33uH (Bourns SRP5015TA-R33M)来获得总计0.66uH?
我看到的两个潜在问题:
一个电感器可能会导致 EMI 耦合到另一个电感器中。 屏蔽式电感器是否会处理此问题? 是否需要考虑布局方面的其他注意事项?
杂散电容。 每个电感器都具有并联的杂散电容(EPC)、然后是串联的杂散电阻(ESR)。 我想知道、两个电感器的 LRC 网络是否会通过引入不需要的极点或零点来影响控制环路。
您是否看到在串联使用至 LS 时有任何其他问题?
对上述问题有任何意见?
谢谢!
Russell