This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:反馈电阻器开路和短路故障分析

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431A, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113324/tps43060-feedback-resistor-open-and-short-failure-analysis

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件:LMV431A

尊敬的 TI 团队:

我们将分析电路中使用的升压转换器的故障模式。 故障模式之一是反馈电阻器有缺陷(无法打开或无法短路)。 我们想知道您是否已经在我们牺牲电路板来解决问题之前对其进行了评估。

输入/输出参数:

1. VIN = 10.8 - 15V DC

2. Iout = 2A

3.输出电压= 24V

我们有多个 IC 来加载该电源。 如果输出引脚上的电压上升、这可能会损坏 Domino 效应中的所有 IC。

感谢您的帮助!

此致

如所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

    没有适用于 TPS4306x 的功能安全信息/时基故障率和故障模式分配文档。
    如果 我们有 一些非正式/不完整的文档、我也在内部进行了检查、但没有什么可查的。

    很抱歉,我没有比这更好的消息了。

    此致、
    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢您的回答。

    问题更多地是、如果反馈引脚保持断开、输出电压会发生什么情况。

    根据我们的理解、当 IC 超过其输出电压的绝对最大额定值时、它应尝试升压至无限电压、从而损坏自身以及连接到该电源轨的任何人。

    我们的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、因为、

    由于占空比的限制、输出电压不能无限上升。 但是、根据开关频率、它很容易达到输入电压的10倍或更多。
    第一步、连接的负载将会因过压而死亡。
    控制器的电源连接到输入端、并且还使用逐周期电流限制、因此不应立即裸片。
    如果高侧 FET 无法承受更高的输出电压并导致短路、则该(输出-)电压可能会传播回控制器和输入(无论升压级是从哪里提供的)。

    因此、如果您担心反馈电阻器可能会断开、则可能会安装额外的过压保护。

    此链接显示了如何为此目的利用 LMV431A:  
    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-add-overvoltage-protection-to-a-synchronous-boost-controller
    使用此概念可将 TPS43060的 EN 引脚拉至低电平。

    此致、
    哈里