This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:设计帮助

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113753/bq24072-design-help

器件型号:bq24072

大家好、

我需要 有关为 bq24072设计 LED 指示灯的建议:

客户设计需要使用两个 LED (绿色和蓝色)来指示器件何时充电以及充电何时完成。

我检查了 EVM 原理图和数据表、似乎 可以使用状态指示器引脚 PGOOD 和 CHG。  

当充电完成时、CHG 引脚处于高阻抗状态、从而关闭 LED、 是否有办法配置电路以便在 充电完成时 LED 亮起?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    假设您希望绿色 LED 表示充电、而蓝色 LED 表示充电完成。

    如数据表中的简化版原理图所示、绿色可以从 CHG 连接到 OUT。

    蓝色 LED 的实现可能会更加复杂一些。 理论上、您可以将阳极连接到 OUT、然后将 XNOR 连接到 CHG 和 PGOOD 引脚、并将 XNOR 的输出连接到阴极。 实质上、您希望在 PGOOD 处于低电平且 CHG 为 HIZ (器件处于开启状态且未充电)时将阴极拉低。 XNOR 门可以实现此目标、因为在器件关闭和充电(另一个 XNOR 条件)时绝不会出现这种情况。

    但是、快速免责声明我们尚未测试此实施方案、因此我无法100%保证其功能、但这是我在这里可以想到的最佳解决方案。

    谢谢、

    杰克逊