This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:工作不正常、难以找到错误代码的来源

Guru**** 2511315 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113092/ucc28634-not-work-properly-and-difficulty-finding-the-source-of-the-error-code

器件型号:UCC28634

基本设备无法正常工作。

该项目是由 Webench 电源设计工具构思的、我无法使其正常工作。

由于它具有多种故障保护功能、我在诊断问题时遇到了很多困难。

显然、它处于自动重启模式。 我´m 找到什么故障案例代码、但我没有成功。  

我需要一些关于如何诊断问题原因的指导。

请帮帮我。

e2e.ti.com/.../3005.WBDesign2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    感谢您发表此问题、并感谢您关注 UCC28634的设计。

    我们的团队正在审查您的原理图、并将在接下来的24小时内提供一些反馈。  

    您能否共享显示 VDD、CS 和 DRV 的仿真或波形? 这将帮助我们确定触发哪个故障保护。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    请参阅下文:

    仅限 VDD...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    初级侧调节(PSR)反激式转换器最常见的问题是辅助绕组和 CS 噪声触发以及 OVP 或 OCP 故障。 我可以从您的波形中看到 VDD 和 CS 具有相当大的噪声、而且更有可能的是辅助绕组也具有噪声。  这通常可以通过 RCD 钳位、输出整流器上的缓冲器和/或 CS 引脚上的滤波电容器来解决。

    以下链接将为您提供有关 PSR 故障检测的链接、其中介绍了它的工作原理、最常见的问题以及如何解决这些问题。

    本应用手册提供了有关如何设置 RCD 钳位、缓冲器和 CS 滤波的说明。

     https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供本文档。 我需要读回并试一下。 我很快就会回来的!