This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:过流故障后未恢复

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112066/ucc2895-not-recovered-after-over-current-fault

器件型号:UCC2895

当输出短路(CH1)时、SS 引脚(CH1)和 CS 引脚(CH2)的波形如下、CS 引脚电压最高接近2V、然后返回0V。查看 SS 引脚从高电平到低电平、但无法恢复。  
想知道 UCC2895 SS 引脚是否存在导致 SS 无法恢复的内部机制?

注意:我可以确保 REF 引脚在故障状态期间仍具有5V 电压。  

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    并 将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在您的波形上看到 CH1和 CH2。  我可以弄清楚它是什么。  但是、对于未来的波形、请标记这些迹线。

    我查看了数据表中的方框图。  软启动电容器通过 IRT 充电。   即3V 除以 RT。  如果存在大于2.5V 的过流故障,电容器将以 10*IRT 放电,不再充电。  

     

    当我查看您的波形时、SS 引脚似乎几乎立即下拉至接地。  通常、根据 i = C*dv/dt、您可以将该电容器的大小调整为5ms 至10ms、以防止在启动期间发生过冲。  

    我看不到 SS 重新启动。  在此测试期间、VREF 是否会降至4V 以下?  如果确实如此、您可能只需要添加更多 VREF 电容器来保持电压。  如果 VREF 降至4V 以下或器件进入 UVLO、SS 引脚将下拉至接地。

    在此测试期间、您可能需要研究 VDD、REF、CS 和 SS、以了解哪些因素会阻止 SS 引脚 在放电后充电。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我们在 故障状态期间检查 REF 引脚是否仍有5V 电压、因此 VCC 正常工作。  

    黄色表示 SS 引脚电压。 电压从5V 下降至0V。

    绿色表示 CS 引脚电压。 输出短路时的电压峰值为~ 1.9V、然后降至0V。

    我知道大于2.5V 的 CS 电压是否会进入禁用模式、复位失败、DIS 或 SS 压降小于0.5V。

    我的问题是 、您可以看到以下情况:失败后 SS 下降< 0.5V、但 IC 不会复位失败状态?  

    请帮助检查复位条件、DIS 和 SS 需要同时< 0.5V、还是其中一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您在设计中运行此测试时、会阻止 SS 复位。  我想知道 VDD 是否由于 ULVO 而关闭。

    当使用示波器发生这种情况时、请查看 VDD、COMP、CS 和 SS。   当 SS 变为低电平时触发、并回顾这些引脚、以确保它们的运行正常。

    故障条件清除后 SS 应复位。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我的问题是 、您可以看到失败后 SS 下降< 0.5V、但 IC 不会复位失败状态。 因为我们看不到 PWM 恢复。 我认为这种行为不正确、并且符合规范。

    请与 IC 设计人员合作、帮助检查 DIS 和 SS 是否需要同时< 0.5V 或其中一个? 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    有一些防止器件复位的东西。  正确的做法是、当 SS 降至500mV 以下时、应将其复位。  

    我想的是、您在器 件上放置的任何事件都可能导致 UCC2895的 VDD 降至9V 的 UVLO 以下。在 VDD 超过11V 之前、器件不会重新启动。   

    当使用示波器发生这种情况时、请查看 VDD、COMP、CS 和 SS。   当 SS 变为低电平时触发、并回顾这些引脚、以确保它们的运行正常。

    此致、

    Mike