This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:TPS536C7 &放大器的 simplis 模型;CSD95430

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95430, TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110076/tps536c7-simplis-model-of-tps536c7-csd95430

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件:CSD95430

尊敬的团队:

您能否提供  TPS536C7和 CSD95430的简化模型?

我们的客户需要执行一些系统预仿真来检查动态性能。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的联系

    请注意、我们仅提供 SIMPLIS 的加密模型、该模型仅适用于 SIMPLIS 的许可版本、不适用于免费版本。 请与您的客户核实是否可以接受。

    谢谢、此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya、

    感谢您的大力支持

    客户使用 许可版本的 SIMPLIS、您能否与  我们的客户共享 TPS536C7和 CSD95430的 simplis 模型?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我需要与该团队合作以获得 CSD95430的 SIMPLIS 模型、因为它是一款新器件。 我将通过 OOW 向您发送电子邮件。

    谢谢、此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aishwarya、

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请向我发送您的客户详细信息电子邮件。 我会加密模型并将其提供给您。

    谢谢、此致、

    Aishwarya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我已在您的电子邮件中共享了该模型。

    谢谢、此致、

    Aishwarya