This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:关于 ILIM 可变性

Guru**** 2928170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113567/tps1663-about-ilim-variability

器件型号:TPS1663

您好!

我想将电流检测设置设置为大约3.85A。
此时、电阻值应为4.7kΩ Ω。
在此设置中、我想知道器件本身的可变性。
以下数据仅显示典型的可变性示例。
是否有任何有关 μ 4.7kΩ 设置变化的数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    电流限制设置为 3.85A 时、最小值和最大值分别为 3.542A 和4.158A

    此致、

    Rakesh