This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61183:无法驱动隔离 FET 晶体管

Guru**** 2644585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109841/tps61183-fails-to-drive-isolation-fet-transistor

器件型号:TPS61183

你好

我使用 TPS61183 数据表第10页所示的隔离 FET 晶体管原理图将 LED 驱动器 TPS61183安装在电路板上。

我还遵循 了同一数据表第18页第8.2.2.3段中的建议。

输入电源为5V、连接到我的 PMOS 的电源(Si7617DN)。  

源极和栅极之间有一个100kr。 栅极连接到 FAULT 引脚、输出(反向二极管和电感器)连接到 FET 的漏极。

PWMIN 信号由频率为1KHz 的微控制器和可变占空比控制。

使用4个 LED 灯串(IFB1..IFB4)、IFB5和 IFB6通过一个10千欧电阻器被拉至0V。

EN 信号由微控制器驱动为高电平、该微控制器还在 PWMIN 引脚上提供 PWM 信号。

ISET 由一个200K 电阻下拉、以获得每串6mA 的电流。

我向 OVP 放置一个分压器(100K/5、62K)。

RFPWM/模式通过一个1K 电阻器被拉高。

RFSW = 499K 欧姆

当我将 EN 信号设置为逻辑1时、我会看到 FAULT 引脚略有下降(小于200mV)、它会恢复到5V。

我的结论是、TPS61183的 FAULT 引脚未能将晶体管的栅极拉至0V。

 

借助此原理图、TPS61183系统地进入错误状态、并将其 FPO 引脚拉至0 、输出 电压(连接到 LED 灯串阳极)为0V。

您能帮我解决什么可能导致此错误吗?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    首先、您能否帮助澄清测试中的确切输出电压38V?

    请尝试移除 R74-R77并检查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的快速回答。

    未安装 R74至 R77 (原理图上标记为 nm)。 由于我不使用这2个 LED 灯串、因此只安装了 R72和 R73。

    预期电压为31V  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您提供相关信息。 然后、我认为 R164也应该是 nm、因为您提到过 MODE 引脚由1k 电阻上拉、这意味着器件在直接 PWM 模式下工作。

    您能否帮助提供引脚故障、引脚 SW、引脚 IFB1和 T16漏极电压的启动波形? 我想 首先检查一下启动行为、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    R164也是 NM 未安装。  

     以下是使能信号变为高电平时的波形:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    根据波形、我认为时序是故障未完全下拉、器件尝试在多个开关周期内进行调节、但无法升高输出电压、因为输入未连接、然后关闭。  

    您能帮助放大故障引脚波形吗? 请将 FAULT 引脚、VDDIO 引脚、FPO 引脚置于同一图中。  

    其他一些问题:1)不同 PWM 占空比有什么行为差异? 2) 2)在输入电压较高时有任何行为差异、如10V 3) C33有何用途? 是否可以尝试删除此内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    1) 1)我尝试使用不同的 PWM 占空比,然后删除了 R109,并安装了 R164以使1KHz PWM:仍然不工作

    2) 2)我将尝试使用10V 并告知您

    3) 3) C33 会减慢晶体管的换向速度、以限制浪涌电流。 我已经从电路板上移除了 C33、它没有解决问题。

    以下是所需的波形:

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的反馈。 我从波形中得出的一些结果:

    1)从第二张图中可以看到 VDDIO 的电压电平似乎为~5V (CH2)、而 VDDIO 的正常范围应为3V-3.6V。 您是否会介意再次检查此项?

    2) 2)同样从波形中、仅需~200mV 的放电故障时间为几 ms、这可能会触发某些故障。 我怀疑并联电容器 C31过大。 请尝试将此电容降低至10nF 甚至1nF、并查看是否有任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我将电容器 C31从1uF 更改为1nF、解决了问题。

    感谢您的支持。

    此致