This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:并联 TPS259472L

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112803/tps25947-tps259472l-in-parallel

器件型号:TPS25947

您好!

我计划 并联使用两个 TPS259472L。

我将第一个器件的 PG 连接到第二个器件的 EN/UVLO 引脚、但不清楚如何连接第二个器件的其他引脚。

其他引脚:OVCSEL、ITIMER、DVDT、PGTH 和 ILM

电阻器或电容器 连接到第一个器件的其他引脚。 哪种情况更适合第二个器件、连接到第一个器件的同一引脚、或连接到第一个器件具有相同值的电阻器或电容器。

此致、

Yoonsun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonsun、

    感谢您的支持! 请按如下方式操作:

    1.保持第二个器件的 dVdt 断开。

    2.使用单独的 ILIM 电阻器。 保持第一个器件的 ILIM 值比第二个器件低10%。

    3.在每个引脚上使用具有相同值的单独 ITIMER 电阻器。

    4.单独使用 OVCSEL 引脚

    5.PGTH 可短接

    6.建议使用锁存器件型号。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    1> ILIM 电阻器

    我能否知道为什么第一个器件的 ILIM 电阻器值小于第二个器件?  我在数据表的第55页读出"两个器件共享的电流几乎相等"、因此我认为 ILIM 电阻器的值是相同的。

    2>电流监视器

    Vilm 的最大电压是多少? 如果可能、我想读取 Vilm 并计算 Iout。 是否有适用于电流监控器的推荐原理图?

    此致、

    Yoonsun