This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:OCP2阈值

Guru**** 2449750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113587/ucc256303-ocp2-threshold

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

大家好、

在数据表中、UCC256303的 OCP2阈值范围定义为~0.84V +/-19%。
该容差看起来很大。
我的客户希望设置更紧密、更真实的 OCP2目标。
那么、如果可能、您能否提供 OCP2阈值变化数据?

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    您可以让客户使用 UCC256403。

    它具有更好的 OCP2阈值精度。

    您可以参阅以下应用手册。

     https://www.ti.com/lit/pdf/slua966

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam - San、

    我的客户确实识别了 UCC256403 、并尝试从 UCC256303迁移。

    但是、由于某些设计接近生产且 UCC256403可用性、某些设计需要保持 UCC256303。

    您能回答我有关 UCC256303的问题吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    UCC256303有多个问题、因此我强烈建议将其从 UCC256303迁移到 UCC256403。

    我们可以通过邮件进行讨论。