This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:软启动

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113592/lp8733-soft-start

器件型号:LP8733

大家好、

请帮助我检查我对 LP873345软启动的理解是否正确?
从数据表第23-25页、

DC-DC 和 LDO 都具有软启动功能
2.如果在软启动期间使用直流/直流、浪涌电流限制有效、但压摆率不受控制。 达到0.35V 后、压摆率控制将开始。
3.如果是 LDO 在软启动期间、则会控制压摆率、使其小于100mV/UV。

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    降压转换器和 LDO 具有软启动功能。 降压软启动将使输出电压斜升至0.35V、之后输出电压将遵循定义的压摆率。 软 µs 通常持续到120 μ s。

    LDO 压摆率 µs 为15mV/μ s 左右、µs 启动时间为300 μ s。

    BR、

    Samuli Piispanen