This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调输出电压的充电器 IC

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24125, BQ24610, BQ24170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112943/charger-ic-with-adjustable-output-voltage

主题中讨论的其他器件:BQ24125BQ24610BQ24170

大家好、我想知道是否有用于锂离子电池(单节)的可调节输出电压的充电器 IC。 BQ2517有一些、但仅采用离散步长。 我需要为本质安全设计设置更精确的参数。

谢谢、
Anders

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!

    我们所有的 I2C 控制型充电器都具有可调节的电池稳压电压。  步长会有所不同。  充电器的输入电压和最大充电电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的快速回复。
    部分解决了我的问题、因为它需要 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德斯

    我们的一些充电器、如 BQ24125、BQ24170系列和具有外部 FET 的控制器、如 BQ24610系列、具有用于设置稳压电压的外部反馈电阻器、如果有用的话。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一种本质安全的设计、我希望避免使用所有类型的线圈、因此我只关注线性充电器、而不关注降压充电器。 从外观来看、这将是一个包含 MCU 和充电器的设计、即使它不是理想的设计。