This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:用于 PG 引脚的上拉电阻器

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113403/tpsm82823a-pull-up-resistor-for-the-pg-pin

器件型号:TPSM82823A

大家好、

大家好、

在数据表中、PG 引脚的上拉电阻为100kOhm。

您能告诉我们如何决定该值吗? 或者、如果使用其他值而不是100kOhm、会发生什么情况?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    当 PG 为低电平时、通过该分支的电流由上拉电压和电阻器决定。 您在选择该电阻器时具有一定的灵活性。 建议使用100k Ω 的上拉电阻器来降低电流消耗。 建议将流经该分支的电流保持在1mA 以下、因为当被拉至低电平时、PG 仍然具有一些小电阻。 这将有助于将 PG 低电平电压保持在0.4V 以下、这在排序时可能需要。  

    此致、

    瓦伦