This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:适用于不同容量电池的并联充电方案

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113131/bq28z610-r1-parallel-charging-scheme-for-batteries-with-different-capacities

器件型号:BQ28Z610-R1

尊敬的 TI 团队:

是否有一个完整的解决方案建议用于对两个容量不同的并联电池进行充电/放电和保护? 电池电压为4.2V、 其中一个电池是可拆卸的。  这两个电池的容量为150+100mAh、200+150mAh 或其他一些组合、但不会超过300mAh。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    那么、您有一个1S2P 系统、它具有可拆卸的并联电芯之一? 从电量监测的角度来看、没有一种好的方法可以了解插入的电池是什么以及它具有多少容量。 没有可靠的方法来测量该应用。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    非常感谢。 我们将重新考虑此应用。