This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:BQ24171和 BQ25303J 之间的 JEITA 准则差异

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171, BQ25303J

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113297/bq25303j-jeita-guideline-difference-between-bq24171-and-bq25303j

器件型号:BQ25303J
主题中讨论的其他器件:BQ24171

您好、专家、  

为什么 BQ24171和 BQ25303J 具有不同的 JEITA 温度曲线?

根据以下文档、我认为 BQ24171 是正确的配置文件。  

https://www.ti.com/lit/an/slyt365/slyt365.pdf

BQ25303J 曲线是 JEITA 提供的最新建议吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、  

    2007年的 JEITA 标准未更改、它指出在 T1和 T2之间以及 T3和 T5之间、您需要降低充电电流和充电电压中的任何一个或同时降低。 BQ25303J 和 BQ24171均遵循 JEITA 标准配置文件。 BQ24171是我们的充电器上最常见的实施方案。 (降低冷却时的充电电流和热时的充电电压)、BQ25303J 通过 减小温区的充电电流和电压来进行进一步优化。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero