This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:电源管理论坛

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113421/tps63020-power-management-forum

器件型号:TPS63020

在 TPS63020DSJR 数据表中、我在表1中有疑问。 µH 电容和电感器 µF 矩阵、在我们的设计中、我们使用了2.2 μ H 的标称电感器值和4x22的标称输出电容器值[μ V]。 在表格的脚注中、他们提到了

  • 预计会出现电感容差和电流降额。 有效电感可变化20%和–30%。

我无法理解为什么电感容差不能变化到+30%、请解释

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shree、

    您知道、该器 件早已发布、这些数据基于我们当时从一些电感器制造商那里选择的电感器。

    当然、这些数据会随着时间的推移而变化、只需获取制造商提供的最新数据即可。

    此致

    TAO