This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61046:过压保护

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113049/tps61046-over-voltage-protection

器件型号:TPS61046

大家好、

我的客户想知道有关过压保护功能的更多信息。

如果输出电压超过28V 条件、这是否意味着输出与负载有效断开? 它是否产生任何输出? 它将保持28V 最大输出电压还是下降至0V?

过压保护电路的预期特性是什么?
谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的联系。

    当 Vout 超过 OVP 阈值时 、器件停止开关。 一旦输出电压降至 OVP 阈值以下0.8V、器件将再次恢复运行。  

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的回答、但它并未真正解答我的问题。 这基本上就是数据表中所说的内容。

    当器件停止开关时、输出会发生什么情况? 那么它是否与负载有效断开?

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    当器件停止开关时、由于内部高侧 PMOS、输出与输入断开、但输出始终与负载相连。  一旦输出电压降至 OVP 阈值以下0.8V、器件将再次恢复运行、因此输出不会降至零。

    此致、

    布莱斯