This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:NXP PCA9624的替代产品

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111810/tlc59108-alternative-for-nxp-pca9624

器件型号:TLC59108

大家好、  

客户可能正在为  PCA9624寻找替代器件:  

要求:  

  • 8通道 PWM
  • I2C
  • 每通道的最小 Iout 为50mA  
  • 电源电压>= 27V   

如果没有可用器件、也可以考虑更低的通道数。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    对于电源电压>=27V 的要求、我们的多通道器件中的任何器件都无法实现该功能。 TLC59108是最接近的一种。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您能不能了解将27V 施加到输出引脚而不是17V 或最大值会有多大的影响 也可以使用20V?
    这是否会导致引脚损坏?
    也许可以通过 Z 二极管来保护输出、但这不是一个漂亮的解决方案、因为这样会产生永久的基本电流。
    因此、我想知道、如果输出引脚的电压大于20V、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    是对于施加在输出引脚上的电压超过最大额定值、我们无法保证器件的安全运行。 器件损坏的风险很高。