This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:如何满足 LM3881的上电序列和断电序列。

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3881, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112080/tps23753a-how-to-fulfill-the-power-up-sequence-and-power-down-sequence-of-lm3881

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:LM3881LM3880

我想将 TPS23257A 的输出(+5.0V 直流)输入到 LM3881的 VCC 引脚、以满足电源上升序列和电源下降序列。

我们已经确认、可以使用以下电路中的实际器件从 TPS23257A 输出+5.0VDC。

我们认为、在 EN 引脚超过阈值电平(+1.22V)之前、必须向 VCC 引脚输入+5.0V、以满足 LM3881的功率上升序列。

数据表指出、通过将外部电容器连接到 EN 引脚、可以延迟 EN 引脚的上升时间。

是否可以满足此处的功率上升顺序?

我们认为、为了满足 LM3881的电源下降序列、电压必须保持足够长的时间、以便为 LM3881的 EN 引脚变为低电平留出足够的时间。

我们认为应该添加一个外部电容器来保持电压、我们应该在哪里添加它?

此外、是否还有其他方法可以满足电源下降顺序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanta、

    要说明的是、在您的设计中、您希望 EN 引脚从  TPS23257A 的输出电压触发、而不是外部触发器?

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Broughton、

    没错。

    我想通过触发 TPS23257A 的输出电压来操作 LM3881的 EN 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanta、

    经过一段时间的研究、我提出了两个选项。

    第一个是从这里的 LM3880数据表中获取的(见第16页的图8-5): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3880.pdf。 这显示了一个用于配置来自同一输入电压信号的加电排序的解决方案。 但是、如果您想同时配置加电和断电排序、则需要一个独立的外部信号。 因此、根据此数据表、您只能满足加电排序要求。

    第二个选项是我开发的设计:

     

    上升序列:电阻网络 R1/R2只是一个分压器、应设置为 EN 阈值电压。 C1电容器可能不是必需的、但我还是将其包括在内。 该电阻器网络将使 EN 保持低电平、直到 VCC 足够高、能够导通 IC。  

    下降序列: 当5V 变为低电平时、EN 引脚也会立即下降至低电平。 然后、大容量电容器(CB)需要足够大、以便在下降序列所需的25个时钟周期内为 LM3881以及负载上的任何其他元件供电。 二极管会 将 EN 引脚与 大容量电容器隔离。 泄放电阻器(RB)需要具有相对较高的电阻值。  

    我的一个问题是、一旦您对电容值进行所需的计算、大容量电容器(或可能是多个串联电容器)可能最终会非常大。 此设计绝不能保证正常工作。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Broughton、

    感谢您的回答。

    需要多少电容器电容(CB)才能满足断电顺序?
    如果您还能告诉我如何计算、我将不胜感激。

    此外、断电序列需要提供40个时钟周期;为什么需要40个时钟周期?
    除了 Flag1引脚(TD4)、FLAG2引脚(Td5)和 FLAG3引脚(Td6)全部下降的时间之外、EN 引脚的下降时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanta、

    我对40个时钟周期不正确。 查看数据表后、它实际上是25个时钟周期(9 + 8 + 8)。 根据 EN 相对于时钟信号的有效位置、最坏情况为26。 很抱歉在那里产生混淆。

    我正在尝试对上述建议的解决方案进行仿真、但 在启动过程中、电容器 正在充电时遇到一些问题。 我将尽快向您更新此信息、但我不知道是否可以在没有外部信号的情况下同时满足加电和断电排序。  

    谢谢、

    布鲁顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanta、

    如果您决定使用保持电容、请记住一些注意事项。 在启动期间、当电容器初始化充电时、PD 可能会崩溃、并且在电容器充满电之前可能会进行多次握手。 这将显著延迟启动。

    要计算所需的电容、请使用 I = C * dv/dt。 其中 dt 是必要的保持时间、而 dv 是该时间范围内允许的压降。

    如果可能、我建议使用外部信号、以满足加电和断电排序要求、而不建议或支持外部信号。

    谢谢、

    布鲁顿