This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:BQ25611D -系统电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25611DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111557/bq25611d-bq25611d-system-voltage

器件型号:BQ25611D

尊敬的 TI 团队:

产品当前使用的 BQ25611D 已进入 PV 级。 测试过程中已确认以下问题:1)目前、当最小系统电压设置为3.5V 且电池未连接时、无法正常启动系统。 将最小系统电压更改为2.8V 后、无需电池连接即可成功启动系统。 在下图中、直流/直流升压/降压至3.8V 以供系统使用。 我想知道、除了 VSYS 从3.68V 变为2.98V 之外、最小系统电压的变化对充电器的功能有何其他影响?