This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:RSRF、RSRR 额定功率和变压器

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112421/tps23755-rsrf-rsrr-rated-power-and-transformer

器件型号:TPS23755

尊敬的团队

我有两个问题。

① RSRF 和 RSRR 1/16W 的额定功率是否足够? 我认为它不需要大额定功率、因为它驱动 FET 栅极。

②当被问及备选变压器时、您会回答:"推荐的两个变压器是专门设计的。"
它们的具体特征是什么?
选择替换件时需要详细信息。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们重点介绍了建议您使用与 EVM 和参考设计相同的变压器、因为这些变压器是由变压器供应商定制的、具有优化的性能。 您是否发现认可的变压器存在任何电源问题?  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱

    是的、我提出这一问题是因为存在电源问题。
    其他问题的答案没有告诉我与其他变压器有什么不同。
    我应该匹配电感吗? DCR? 匝数比?

    此外、请回答①。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 请匹配所有这些规格以确保最佳性能。 除了 BOM (LDT0950-50和750317728)上列出的定制器件外、我仍然不建议选择随机变压器、因为它们在我们的 EVM 上经过测试和验证。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一分钱

    请回答(1)中的问题。

    1/16W 是否为下图中用红色圈出的电阻器提供足够的额定功率?
    由于 EVM 上有可变电阻器、我不知道正确的额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 EVM 使用1/4W 电阻器。 最好遵循这一点。 谢谢。

    此致、

    一分钱