This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:GE 引脚低电平=无 ACC 容量测量?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113485/bq35100-ge-pin-low-no-acc-capacity-measurement

器件型号:BQ35100

大家好、我有一个关于使用累积电量监测计模式的最佳做法的问题。

我的目标是获得电池的剩余电量。 我们的想法是将监测计设置为 ACC 模式、每半小时读取一次使用的容量。但是、在测量之间关闭监测计以节省电池电量非常重要。 我的假设是、即使 GE 引脚处于低电平、监测计也会继续测量。 只需激活 GE 引脚即可更新测量值。 经过几次测试后、我认为我可以得出结论、情况并非如此。关闭 GE 引脚也会关闭对已用容量的测量。 是这样吗?

由于本文档中的以下行、我选择了 bq35100:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq35100.pdf?ts=1652985979459&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ35100

在"6.3建议运行条件"表的第5页中、"ICC_ACC_Ave | 电量监测计处于累加器模式的平均电流"将仅为 0.3uA。 这很好。考虑到运行条件为:"每30分钟更新一次、否则 GE =低电平"。

根据这一结论、我可以每30分钟运行一次 bq35100并获得正确的测量结果。 但是、在 GE =低电平期间、电路板看起来是盲板。  这将大量报告使用的容量。 这是否意味着我必须猜测在这30分钟内使用的容量?

另请注意、我使用的是" Saft LS-14500-BA AA 2600mAh 3.6V 锂亚硫酰氯"、这使得使用 SOH 模式也毫无用处、因为电池容量末端会突然出现压降。

我真的不想在电池的整个寿命期间将 GE 设置为高电平、因为这会使我的电池消耗过快。 此外、猜测30分钟之间的已用容量似乎太不精确。

将损失的30分钟进行间隙的最佳做法是什么? 我使用电量监测计的错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ACC 模式下的 BQ35100 (累加器)设计用于测量突发电流、此时需要进行大部分库仑计数。 然后、主机将添加在未激活期间预期的任何自放电。 这是预期的应用、例如仅在一天中定期传输的燃气表、您只需库仑计数传输周期。

    当 GE 为低电平时、监测计不测量任何值、这将禁用 LDO、并且监测计完全关闭。

    对于 LTC 化学、您使用的唯一其他模式是 EOS、如果在放电接近终点时、它很可能不会提供准确的 SOH%。 它旨在在内部电阻开始增加时发出警报。

    此致、

    Wyatt Keller