This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:设置参数

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112876/lm3424-setting-up-parameter

器件型号:LM3424

  我目前正在尝试在2.5安培平均 LED 电流下驱动 CREE LED 的3个串联和10个并联组合这些 LED 在3V 正向工作现在我需要在输出上大约9V,但我的负载即 Rd 为97.5m Ω(30 LED 布置的净电阻) 现在我很困惑的是,如果 lm3424尝试控制仅电流电流监控如何实现此9V 输出,请有人解释一下,因为 ILED *rlednet (.0975*2.5)不是9V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay、

    LM3424是一款电流控制器、因此输出电压将是 LED 的正向电压所需的电压、从而获得设计的电流输出。  它将电流的电压反馈回 HSP 和 HSN、这就是它控制输出电流的方式。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了我的疑问。我已经使用 lm3424作为降压驱动器进行了设置,并对其进行了优化,以在2.5安培时驱动 LED。您能否检查电容器和电阻器的值、 如果我与您分享,我计算出的是哪一项,是否会相应地工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay、

    数据表中提供了所有公式、供您计算设计值。  我们无法为您完成完整的设计。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay、

    我们在下面的 TI 网站上还提供了 PSpice 模型、可帮助您进行设计。

    LM3424数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢 Tuan