This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:原理图设计审查

Guru**** 2813945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113384/lp2998-schematics-design-review

器件型号:LP2998

您好!  

您能否查看随附的原理图。

此致

Nikhitha Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikhitha、

    根据数据表、TI 建议 VTT 上的输出电容至少为100uF。

    TI 还建议在 VREF 上使用10nF 电容器、而不是10uF 电容器。

    通常、最好在 VSENSE 和 VTT 之间添加一个0欧姆电阻器、以便在出现任何问题时进行调试。

    谢谢、

    Kadeem