This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:BQ24172的 ACFET 和 RBFET 有何差异?

Guru**** 2500735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112729/bq24172-what-is-the-difference-between-acfet-and-rbfet-for-bq24172

器件型号:BQ24172

您好、TI 专家

在 BQ24172数据表中、第1页上的典型原理图利用了两个 FET Q1和 Q2、即 ACFET 和 RBFET。 但它们共享相同的源极和栅极引脚、因此它们同时导通或关断。  

在睡眠状态下、当 VBAT 高于 VAVCC 时、它们的状态是什么、两者都是开启还是两者都关闭?

2、为什么我们在这里需要两个 FET?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    由于 FET 具有嵌入式体二极管、因此两个串联的 FET 可防止电流双向流动。  在睡眠状态下、RBFET 可防止电池电压出现在 AVCC 上。  如果每个 OVPSET 电阻器出现欠压或过压、ACFET 会断开输入源。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的回复。 在下面的定制设计中、通过 Q1似乎是电池反向充电输入。但 Q1的体二极管应防止反向充电、这是否意味着 N 通道在睡眠状态期间导通? 或者我不了解什么?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    NFET 在睡眠状态期间不导通、但即使充电器将 FET 关断、体二极管仍导通。  由于您没有系统轨或 BATFET、因此一个 NFET 可能适合您的应用。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我的应用中的体二极管 Q1具有从源极到漏极的正向、即从适配器到电池。 为什么在适配器不存在时它仍然能够导通? 我是说电流从电池侧流向适配器侧、因为当适配器不存在时体二极管反向。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适配器不存在时、它不会导通。

    此致、

    Jeff