This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:输出问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111372/bq77915evm-014-problem-about-the-output

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ77915

大家好、

我们使用 BQ77915EVM 进行一些测试。

我们将3 节电池(每个电池的标称电压为3.8V)连接到 BAT 端子、将未使用的引脚短接、并在 J8上添加分流器。 但 PACK 端子上的输出电压仍为0V

然后、我们将电压为11.4V 的电源连接到 BAT 端子、并重复测试、此时 PACK 端子上的输出为10.7V。

此问题的原因是否可能是我们的电池输出不稳定? 因此、在这种情况下、IC 会将其视为欠压或过压。

如果是、我们可以做什么来解决这个问题?

提前感谢您提供有用的答案。

此致、

Jiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayi、

    确保 首先建立 BATT 连接。 然后、其他电池可以按任何顺序连接。

    如果您的电池电压不稳定、则很可能会导致欠压事件。  当电池被连接时、您能否用一个相对于 BAT-的 BAT+示波器快照来查看是否有任何欠压或过压事件?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的回复。 我听从了你的意见

    [引用 userid="499541" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111372/bq77915evm-014-problem-about -output/4119005#4119005"]确保 先建立 BATT-连接[/quot]

    但 PACK 端子的输出仍然为零。

    这是我们电池组的示波器快照。  

    您是否有一些建议可帮助我们避免这种保护现象?

    Jiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayi、

    看起来可能会发生过压事件并发生振铃。 您能否获取各个电池的示波器读数、以查看其中是否有一个电池在连接时触发事件?  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我对3节不同的电池进行了大量的单节电池测试。  输出不稳定、有时是过压、有时是欠压、有时是正常的。  

    过压情况:  

    欠压情况:  

    正常情况:

    我想问的是、我们如何在打开时管理电池的瞬态状态、以避免过压保护或欠压保护?

    等待您的回复 、并提前表示感谢。

    祝你一切顺利、

    Jiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayi、

    我发现您的电池表现出这种行为非常奇怪/有趣。  这超出了我们器件的范围。 如果感测到欠压或过压事件、它将提供相应保护。 我会尝试找到要在您的系统中使用的新电池。  

    如果您认为瞬变是由负载引起的、您可能会受益于我们 BQ769x2系列器  件上的预放电功能。www.ti.com/.../BQ76952 BQ769x2系列器件还具有可定制的 UV/OV 阈值等诸多功能、尽管使用起来要复杂一些。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的回复和关注。 我将查看您推荐的 BQ76952。  

    祝你度过美好的一天!

    此致、

    Jiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我希望大家都好。

    在您看来、我们是应该从 BQ77915切换到 BQ76952 (因为我发现 BQ76952可以实现 BQ77915的所有功能)、还是应该在我们的系统中添加 BQ76952?

    谢谢、

    Jiayi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayi、  

    我建议您从 BQ77915切换到 BQ76952。

    谢谢、
    Caleb