This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:依赖项上的序列-存储器还是瞬时条件?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113188/ucd90320-sequence-on-dependencies---memory-or-instantaneous-condition

器件型号:UCD90320

大家好、

有一个有关依赖项排序的问题、我可以真正利用您的帮助来回答。

要实现以下操作、您是否能够设置"Rail on"和"GPI on"相关性、以实现以下波形。

假设开/关配置处于自动启用状态。

这需要两个问题:

1.器件是否"记住"GPI 开启状态、或者是否查找满足瞬时所有依赖关系条件?

如果它"记住"GPI 开启状态、那么 GPI 处于高电平的"存储器"持续多长时间?

RAIL2序列开启= RAIL1_POWER_Good * GPI1

此致、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    器件会记住它读取的 GPI 状态、直到下一个 GPI 读取周期。 输入引脚大约每1ms 查看一次。

    此致

    安妮非政府组织

    应用工程师