This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:损坏问题

Guru**** 2558640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109771/tps2662-damage-problem

器件型号:TPS2662

我们的客户使用24V 作为产品的电源输入、通常情况下工作正常。 但是、最近、我们的一款产品根据客户的说法损坏了、我们发现产品中的 TPS26625芯片损坏了、所以我们想弄清楚原因、下面是我们对 TPS26625芯片损坏的分析。

是否有办法提醒这一点?

上电时每个引脚的损坏芯片电压值。

电子保险丝引脚 电压(V)
1、VCC 5.
2、净值-(R18-pad2) 3.9.
3、净值-(R7 - pad2) 0.15
4、SHDN 2.47.
5、净值-(C19-pad2) 0
6、GND \
7、净值-(R10-pad2) 0
8、净值-(C19-pad2) 3.98
9、FLT 0
10、VDD 3.22.

2. 我从手册中读出电子保险丝最大电压为62V。 抱歉、瞬时高电压(大于62V、例如静态电)不应烧断芯片、对吧? 只有恒定电压输入超过62V 才能烧毁芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    即使瞬态电压 超过绝对最大电压也会损坏芯片。

    您能否分享每个引脚相对于  TPS26625的 RTN 引脚测量的原理图和阻抗  

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是原理图,请检查。

     

    这是 TPS26625的 RTN 引脚测量每个引脚的阻抗。 在测试阻抗时,我发现该值不断变化,所以我截取了要记录的最大值和最小值。

    电子保险丝引脚                 电压(V)
    1、VCC                  4.76 ~ 5.06
    2、净值-(R18-pad2)          3.86 ~ 3.9
    3、净值-(R7 - pad2)           0.14 ~ 0.15
    4、SHDN                   2.46
    5、净值-(C19-pad2)             \
    6、GND                      0
    7、净值-(R10-pad2)             0
    8、净值-(C19-pad2)          0 ~ 3.97
    9、FLT                      0
    10、VDD                 0.27 ~ 3.2

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您提供信息。  我将在星期五之前回来讨论这个问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您共享的数据是电压值。 请在器件未上电时共享引脚相对于 RTN 引脚的阻抗值。 此外、请帮助执行以下操作:

    1.是否已组装 R18?

    2.输入电压是多少?

    3.测试过程中、电子保险丝输出端是否连接了电阻或电子负载等负载?

    4.是否可以在 IC 上看到某些损坏?

    请分享类似这样的启动波形、并探测 VIN、VOUT、IIN、UVLO:

    此外、请在示波器的运行模式下共享波形。

    6.器件关断时的引脚阻抗。

    7.设备首次上电时是否失败?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel、

    很抱歉耽误你的回复。

    1.是否已组装 R18?
       未组装。


    2.输入电压是多少?
       5V。


    3.测试过程中、电子保险丝输出端是否连接了电阻或电子负载等负载?
      直流/直流芯片连接在电子保险丝后面、然后直流/直流芯片用于后面的几个芯片

    4.是否可以在 IC 上看到某些损坏?
       无明显损坏。

    5、请分享类似这样的启动波形、并探测 VIN、VOUT、IIN、UVLO: 此外、请分享示波器运行模式下的波形。

      很抱歉告诉您、我仍在了解如何测量 IIN。 我将告诉您我现在测量的数据。

      Running_VIN:

     

      Running_VOUT:

       Running_UVLO:

       STARTUP_VIN:

       STARTUP_VOUT:

       STARTUP_UVLO:  

    6.器件关断时的引脚阻抗。

      我发现引脚6、9、10的值在不断增加。

    电子保险丝引脚 阻抗()Ω
    1、VCC 1.1.
    2、净值-(R18-pad2) 2.2.
    3、净值-(R7 - pad2) 0
    4、SHDN 1
    5、净值-(C19-pad2) \
    6、GND 11.1.
    7、净值-(R10-pad2) 0
    8、净值-(C19-pad2) 28.3.
    9、FLT 11.1.
    10、VDD 11.1.

    7.设备首次上电时是否失败?
      首次使用时没有异常、但在使用过程中会被客户损坏。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    实际上不清楚如何理解波形。 一些建议:

    在移除 R18时、器件 UVLO 引脚会直接拉至 VIN、这可能是一个问题。 UVLO 建议的最大电压为4V、如果您在 VIN 处施加5V 电压、则可能会导致一些问题。  移除 R18后、客户是否使用了 VIN 高于5V 的器件?

    3.如果客户更换设备,那么它可以正常工作吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel

    我 重新检查了电路图、发现即使 R18被移除、器件 UVLO 也不会拉至 VIN。

    2. 是的、当客户更换设备时、其工作正常

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tong、

    移除 R18后、UVLO 通过 R37拉至 VIN、对吧?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel

    抱歉、我是说 UVLO 不是直接通过 R37连接到 VIN。
    此外、该规范规定、如果未使用 UVLO 引脚、则将一个1M 电阻连接到 VIN 引脚。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    同意您的意见,1M pullup 可能不是问题。 客户是否可以尝试重复行为? 他们是否知道测试条件、在哪个设备发生故障后?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel

    到目前为止,没有其他关于电子保险丝损坏的消息。 我将向客户咨询测试条件。

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal Goel

    客户测试条件如下
    电源:48V 至24V。
    情况:正常使用一段时间后、会突然发现异常。
    安装位置:附近没有大功率电器。

    我将尝试根据客户情况中断电子保险

    我可以向您发送电子保险丝来帮助分析问题吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您可以在此处提交故障分析退货请求: https://www.ti.com/productreturns/docs/createReturn.tsp

    此致

    Kunal Goel