This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A45:关于压降电压与温度间的关系

Guru**** 2514475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113317/tps7a45-about-dropout-voltage-vs-temperature

器件型号:TPS7A45

你(们)好

我对"图2有疑问。 "SLVS720F–2008年6月–2015年11月修订版"中的压降电压与温度间的关系表。
该表的水平轴为"TA–自然通风温度–°C"、但它不是结温 Tj?
此外、该表是否考虑了组件变化?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅当器件中耗散的功率可忽略时、TA 才与结温等效;在该图中、1mA 曲线是唯一接近可忽略的功率耗散的数据集。 当耗散任何大功率时、结温将高于环境温度。  

    尽管如此、该图中的数据正在测量压降电压、因此会将余量降至最低、因此导通 FET 中的功耗也会降至最低。 这些图不表示使用了哪个封装或测试过程(例如、是否允许器件达到热平衡或是否快速收集数据点以最大限度地降低温度影响?)、 但在最坏的情况下(根据7.4节中的热指标)、在最大负载条件下结温比环境温度高几十摄氏度。  

    第7.6节中的图中的数据是典型特性。 这意味着它们不代表统计最小值或最大值、也代表平均器件。

    此致、

    Nick